This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53625-Q1:IQ

Guru**** 2559690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635698/lm53625-q1-iq

器件型号:LM53625-Q1

请告诉我们 IQ MAX @TJ=125C 的值

我们仅找到值@TJ=85C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在检查...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉

    以下是不同温度下的 IQ 数据。 遗憾的是、我们没有125C、但我们有105C 和150C。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您发送的与实际评估板一同获取的 IQ 数据是否未 ATE?

    我想 知道 数据值不是大约6uA 的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉

    是的、我应该已经指定了。 我共享的表中的数据是在闭环 EVM 上获取的。 数据表上的规格是 ATE 上的开环规格。 我还会为您获取开环数据。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉

    ATE 测试显示、在150°C 时、您通常可以预期在9至9.5uA 之间。 我们在125C 下没有该数据。 请记住、该值在生产中不能得到保证。 随着时间的推移、生产可能会有很大变化。

    Sam