This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:数据表的"&quot"是指标准配置选项?&quot";

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634513/bq34z100-g1-what-does-the-datasheet-mean-by-standard-configuration-options

器件型号:BQ34Z100-G1

团队、

我有一位客户希望了解以下内容:

当我们说"标准配置选项"时、数据表中的含义是什么? 这是否意味着没有任何缩放、即默认寄存器设置? 请您在此详细说明标准/非标准的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Carolus
    标准是指不进行缩放。 如果客户希望使用大于29Ahr 的电池,他们必须进行扩展,我们提供了描述此过程的应用手册。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:

    很抱歉、第二个问题:如果器件的最大容量为29Ah、为什么我们在数据闪存摘要第32767节的数据表第25页中规定设计容量的最大值为32767mAh? 第28页上的 Qmax Cell 0也是如此。 您能解释一下这种差异吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    问得好!

    32767是可以存储在2字节有符号整数中的最大值。 这些位已分配、因此可为 Qmax 和设计容量留出余量。

    如果您的问题得到了解答、请单击下面的验证答案。

    此致、
    Bryan Kahler