This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799:TPS79901 - CFB 值?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596872/tps799-tps79901---cfb-value

器件型号:TPS799

数据表对于 FB 电容器的正确值介绍不多。

请在下面列出的条件下告诉我 FB 引脚在4Kohm 范围内时最合适的值或 C fb 的最小值/最大值

应用值

Vi = 3.5至5V

VOUT = 1v8或3V3

Iout =< 250mA

FB ON 上的阻抗= 4k Ω

反馈电容器的值??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James Bond、您好!
    我们建议使用最大 CFF 值1nF 或输出上升时间允许的最大 CFF 电容器。

    有关使用 CFF 电容器的更多信息、请参阅应用。 请注意以下内容:

    www.ti.com/.../sbva042.pdf

    此致、
    Mike