This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62743:数据表错误?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596657/tps62743-datasheet-error

器件型号:TPS62743

您好!

我注意到推荐的电感器显示为 Toko 制作的"DFE201610C"、但这是 Murata 器件型号。

这是一个拼写错误。 您能帮助澄清吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Murata 最近"购买"了 Toko、现在他们是同一家公司。

    此外、还有一些较新的电感器系列、它们提供比 C 系列更好的性能。 您是否有当地代表来了解他们的最新产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    您是否有特别针对此降压转换器性能更好的新器件的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C 版本是原始版本。 现在、它们在2016年具有 E 版本、在2012年具有适用于此 IC 的版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    选择较新版本是否有好处?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    较新的器件具有更好的性能(更低的 DCR、更高的 Isat、更小的尺寸等)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    随着较新的 E 版本的发布,这是否是获得最佳性能的推荐版本,特别是此降压转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有电感器是"最佳"、因为始终存在折衷。

    您能否通过电子邮件向我发送任何特定的设计目标/要求?