This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:BQ24717替代/兼容产品

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735, BQ25700A, BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635560/bq24735-bq24717-alternative-compatible-products

器件型号:BQ24735
主题中讨论的其他器件:BQ24717BQ24770BQ25700A

是否有人知道 哪些兼容产品可用于替代 TI 不提供的 BQ24717 >?

bq24735是否与 BQ24717兼容? 或者知道部件是什么? 出于某种原因、TI 不提供 BQ24717?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24717是一款定制器件。 如果没有收入、TI 就不需要为其提供支持。 bq24770 (降压 NVDC)或 bq25700A (降压/升压 NVDC)可作为替代解决方案。
    bq24735可将输入电压直接传递到系统。 它不同于 NVDC 充电器(电池侧的系统总线)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Wang、

    那么、您认为 BQ24770是最接近的替代方案吗?

    您还能确认与 BQ24737最接近的等效器件吗? (TI 也不支持)

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24770是最接近的电池。
    bq24737与 bq24735类似、而不是 bq24717。
    您在哪里可以找到这些定制部件。 可以给我一些背景吗? 为什么要寻找 bq24717? 什么应用和最终产品?