This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:TPS92513在较高电压下启动

Guru**** 2814665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596796/tps92513-tps92513-blowing-up-on-powerup-at-higher-voltages

器件型号:TPS92513

在较高电压下、TPS92513在上电时出现问题。 当加电时、TPS92513发生故障并冒烟。 当向电路的输入施加36伏电压时、会发生这种情况。 高压和非高压部件都发生了这种情况。 如果电压缓慢上升、则没有问题。 此问题发生在硬通电时。 LED 电流为300mA。 为了尝试修复此问题、我将电感从220uH 增加到470uH。 470uH 是一项改进、但在硬上电时仍会偶尔出现故障。 是否有任何关于如何解决此问题的建议、以便 TPS92513在硬上电时不会失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    通常、由于电源和电路板之间的寄生电感(无论电源的输出电容是多少)以及电路的输入电容、VIN 上的过冲都会导致硬上电损坏。 2.35uF 的输入电容很低、我可能会将其增加到10uF 或更高、这可能就足够了。 但最好使用示波器来探测这些条件下的 VIN、并查看这是否是可能的原因。 然后增大输入电容、看看这是否有用。 理想情况下、您使用最终预期的源对其进行测试、因为某些电源具有巨大的输出电容器、如果您的引线比终端应用中的引线更长、则其行为可能会有所不同。

    简而言之、我将使用更多的输入电容、最后您可能需要在输入端添加 TVS、以防止超过绝对最大值 请告诉我这是否有用、如果它是其他问题、我们可以进一步调查。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将输入电容值增加到100uF、以查看发生了什么情况、现在我没有任何更低的电容值要进行测试。 这个增加的电容值解决了这个问题。