This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:输出电流和占空比

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634474/tps63700-iout-and-duty

器件型号:TPS63700
主题中讨论的其他器件: TPS82130

您好!

请给我建议。

在以下使用条件下是否可以使用 TPS 63700?


输入电压3.3V
输出电压-3.4V
输出电流为200mA


请从当前值和占空比的角度告诉我们。
我没有关于接近输入/输出条件的效率曲线的说明、也没有用于计算占空比的公式、因此我想检查它。

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    是的、TPS63700是一款反相降压/升压转换器、可在输入电压、输出电压和输出电流下运行。

    但它是一款越来越大的器件。 我更愿意推荐采用尺寸更小的 TPS82130模块、采用如下设计:
    www.ti.com/.../tida-01457
    www.ti.com/.../tida-01405

    在输入电压为3.3Vin、输出电压为-3.3Vout 和200mA 时、效率约为83%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢你的答复。

    在客户的电路中、TPS 62160构成反相电路、当时的效率约为77%。
    这次客户考虑更换零件以提高效率。 如果在 上述 条件下使用 TPS82130、是否有任何信息可以判断效率是否会提高?

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、TPS82130可提供83%的测量效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣:

    感谢您的支持。
    是否可以获取测量结果数据?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这个83%是测量数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris San、

    您能给我提供效率曲线等测量数据吗?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3.3Vout.pdf