This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22680:LM22680 - UVLO 不关闭稳压器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22680

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596941/lm22680-lm22680---uvlo-not-shutting-down-regulator

器件型号:LM22680

我最近对我的产品进行了欠压测试、因为我们发现它正在进入未知状态、如果输入电压过低、则不会恢复。 我是半波整流24VAC、并将结果馈送到 LM22680以创建3.3V 电源轨。 经过调查、当输入纹波下降到足够低时、稳压器似乎未正确调节、因此我在使能引脚上添加了分压器以利用芯片的 UVLO 功能。 在添加之前、它将在6.8VAC 时开始运行不正常、在添加之后、它在新的15VAC 限值 I 设置中也会出现同样的问题。 我将其连接到直流电源、UVLO 工作正常、并恰好在我预期的时间切断、但当连接到整流器的纹波时、它似乎会影响它、它会下降、但不会像我预期的那样关闭。 当输入电压降至技术规格表中的阈值以下(使能引脚上为~1.6V)时、我希望 UVLO 关闭输出、然后不会再次开启、直到它通过迟滞电压(+0.6V)回升、但这不是我看到的情况。

下图显示了连接 UVLO 电路时产生的波形。 蓝色线迹表示输入纹波(2V/div、零点在屏幕上)、黄色线迹表示稳压器的输出(1V/div、从左侧黄色1标记的中心位置开始、零点为-3V)。 纹波下降到足以使 UVLO 跳闸的低电平、这会导致输出电压从3.40V 下降到2.4V、持续4.2mS、直到整流器电容器能够再次开始充电并将输入电压再次降至可接受的水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vout 是否已加载? 如果没有负载、输出电容器可能需要很长时间才能放电。 尝试在输出端添加电阻负载、然后再次测试。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拍摄... 我认为你是对的。 非常感谢! 您的回答非常有帮助。

    对于此论坛帖子的未来用户、我所做的是:
    我开始添加更小的电阻负载(从1k、100R 开始、最后到10R)、底部的斜率开始变化。 我之所以有两个斜率、唯一的解释是当输出开始下降时、UVLO 会跳闸、处理器和其他东西处于开启状态并继续消耗电流、这就是我最初具有陡斜率的原因。 当电压过低时、关闭3.3V 电源轨的 PMIC 和处理器关闭、此时对电容器的需求较低、因此斜率趋于平坦、直到 UVLO 再次打开。

    我需要解决的新问题是耗尽这些电容器。 目前、我必须将几百 mA 的电流灌入电阻负载、这在我的设计中不是一个可用的解决方案。 我唯一要做的是研究减小电容。