This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069 MOSFET 选择和反极性。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596814/lm5069-lm5069-mosfet-selection-and-reverse-polarity

器件型号:LM5069

尊敬的 TI:

我想检查并确认

1) 1) IC 发生了什么情况、它在反极性期间的反应是什么?

2) 2)在 MOSFET 上、由于最大电流为9A、最大输入电压为48V、是否可以安全地使用具有  VDS 75V、ID 20.7A 和60.4瓦功率的 MOSFET BUK9Y58-75B?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    欢迎使用 e2e! 请查看下面的红色部分、查看我的评论/反馈:  

    1) 1) IC 会发生什么情况、以及它在反极性期间的反应是什么?

    您很幸运! 我们提供了使用 LM5069实现反极性保护的背靠背 FET 的配套资料。 以下是讨论反极性保护的应用手册: http://www.ti.com/lit/an/snva683/snva683.pdf

    我们还使用这种类型的电路拓扑创建了具有波形和测试结果的 EVM 板。  用户指南可在以下位置找到: http://www.ti.com/lit/ug/slvuaa1/slvuaa1.pdf。  

    订购此 EVM 板的产品文件夹可在以下位置找到: http://www.ti.com/tool/lm5069evm-627。  

     

    2) 2)在 MOSFET 上、由于最大电流为9A、最大输入电压为48V、是否可以安全地使用具有  VDS 75V、ID 20.7A 和60.4瓦功率的 MOSFET BUK9Y58-75B?

    了解特定设计是否适用于所选的任何 FET 的最佳方法是使用我们的用于 LM5069的 nifty 计算器工具。 将我们的设计计算器工具与此器件配合使用将有助于审查您的设计并排除故障、并大大加快了我们在未来审查所需信息时所遇到问题的备份交流(例如总输出电容器、包括从输出节点下游连接的任何器件、 部分原理图中可能未显示)。

    您可以通过访问 www.ti.com/hotswap =>单击“工具与软件”=>然后单击“热插拔设计计算器工具”来找到它。

    为了帮助填写 Excel 电子表格、我们提供了视频教程。 它们说明了如何逐单元格输入正确的值。 请在 www.ti.com/hotswap 上观看这些视频=>单击“支持与培训”选项卡。

     

    我希望这对我有所帮助:-)

     

    此致、  

    Aramis P. Alvarez