This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有路径管理和升压转换器的充电器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633919/charger-with-path-management-and-boost-converter

主题中讨论的其他器件:BQ25606BQ25890

是否有任何 TI 器件提供以下功能:

单 节锂离子充电器、最小2A。

2. 内置降压/升压转换器的电源路径、具有4.5V 至5V 的稳压输出和高达1A 的输出。  必须具有低至50mA 输出的高效率。

 理想情况下、内置电量监测计。

bq25606似乎适合电池升压转换器(无电量监测计)、但电源输入和升压转换器输出位于同一引脚上。  也不清楚50mA 输出下的升压转换器输出效率是多少、如果将 VBUS 用作系统电源、切换的平滑程度如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inderjit、

    与我们的所有电源路径管理器件一样、bq25606可以降压其输入电压以在 SYS = max (3.68V 或 VBAT+50mV)+电池充电时提供稳压输出、也可以将5V 输出从 BAT 升压到 VBUS、而不是同时升压。 没有一个内置电量监测计、但某些器件、如 bq25890系列、具有集成 ADC。 使用 NVDC 拓扑转换器时、VBUS 绝不会成为系统电源。

    您的输入电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5V。 拔下适配器后、是否可以使用 VBUS 为电路供电、并将电池升压至5V? 切换是否得到正确处理、或者 VBUS 是否需要在升压电源被激活之前达到低于5V 的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 VBUS 上的 OTB 升压电压之前、VBUS 必须降至 UVLO 以下。 换言之、升压转换器启动前会出现延迟和压降、VBUS 提供5V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中找不到 VBUS 的 UVLO。   这个 VBUS_OP 最小值是多少?  此外、升压转换开始需要多长时间、是否有任何规格?  VBUS 能否降至0V、具体取决于 VBUS 上的负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBUS UVLO 称为 VVAC_Present。  它是3.36V 至3.97V。  数据表第28页的图19和20显示了充电器启动。  第32页的数据表图36显示了 OTG 启动。