This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:数据表中有更多拼写错误

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596336/lm5170-q1-more-typos-in-data-sheet

器件型号:LM5170-Q1

查看 LM5170-Q1 SVNSAQ6 - 2016年11月

第77页公式75和76

公式75具有 UVLO、应为 VUVLO

公式76 VHYS = 2.4V、但用2.4V 代替时键入24V、答案是正确的

基普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们更正了2.4V 拼写错误、但未获取 UVLO。 多么尖锐的眼睛!
    供您参考:审查过程中更新的数据表、应尽快发布到网站。 非常感谢您帮助指出所有这些拼写错误。 谢谢! /Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否了解了所有这些内容? 我认为这是我的最新版本。  

    e2e.ti.com/.../Datasheeterrors_2D00_V3.pdf

    基普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第62页图75您有两组标记为"to CH-2 current sense (到 CH-2电流感应)"的线路。 顶部应 显示"to CH-1 Current sense (到 CH-1电流感测)"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意到。 谢谢