This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 被动和主动平衡电池管理系统(BMS)评估模块

Guru**** 2796865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635719/passive-and-active-balancing-battery-management-system-bms-evaluation-module

主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVM

您好!

我正在寻找被动和主动平衡电池管理系统(BMS)评估模块。
有一款 TI 产品、即用于主动平衡的 EM1402评估模块、但不随附软件 GUI。

链接: www.ti.com/.../EM1402EVM

它随附的软件 GUI 是否与 TI 产品无源平衡评估模块相同、即 TI 产品 bq76PL455EVM

链接: www.ti.com/.../BQ76PL455EVM 文档

非常感谢您的帮助和建议、谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、

    我们没有用于直接控制 EMB 芯片组的 GUI、只是 pl455。 我们在 EM1402页面上提供了参考代码。

    控制主动平衡的 EMB 芯片组由 SPI 引擎驱动、该引擎通过 pl455 GPIO 引脚进行位拆裂。 也可以使用 MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    了解主动性比电池单元的被动平衡更好。

     可以检查 TI 产品中任何具有主动平衡模式并随 GUI 软件提供的评估模块,谢谢

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、

    EMB1428/EMB1499是我们提供的唯一有源平衡解决方案。 有一个 TIDM 可用于仿真 TMS570LS04X 上的第二个 UART 端口以控制 ACB 解决方案、但许多用户由于其复杂性而无法实现该解决方案: www.ti.com/.../TIDM-TMS570BMS