This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:有关操作方法的查询。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20199, TPS2378EVM-105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635704/tps23861-inquiry-about-operation-method

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件:PMP20199TPS2378EVM-105

尊敬的 TI:

我参考 PMP20199数据制作了电路板。

是否有方法在没有连接 PD 的情况下运行以测量 EMI?

这样做的原因是查看电路板的纯 EMI 特性。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    您基本上只是想在没有连接 PD 的情况下保持端口开启吗? 我想您可以在 PSE 端口上连接一个电阻(<425mA)、在手动模式(0x12)下切换器件、启用直流断开(0x13)、强制端口打开(0x19)。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:
    感谢您的关注和支持。
    是的。 你是对的。 我希望在不连接 PD 的情况下运行 PSE。
    我的产品是馈电器。 馈电器产品没有 MCU。
    我不能像您告诉我的那样调节寄存器。
    是否可以通过硬件对其进行设置?
    谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    我明白你的观点。 然后、下一个最佳选择是使用仅限 PD 的 EVM (无直流/直流转换器)并将电阻器负载连接到 PD (电流不应超过425mA)。 PD EVM 将负责检测和分类、然后 PD 的内部 FET 将开启、以将48V 电压直接传递到负载。 TPS2378EVM-105应该是您的理想选择。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的详细解释。

    感谢您的关注和支持。