This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53915:PMBus 信号的模式引脚使用和悬空

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635846/tps53915-mode-pin-usage-and-floating-of-pmbus-signals

器件型号:TPS53915

您好!

请查找随附的使用 WEBENCH 生成的原理图。 此电路设计用于400kHz 开关频率、输入电压为12V、预期输出电压为1V/8.5A


问题1. 为什么 MODE 引脚通过147K 电阻连接到 VREG? 这种连接是否正确? 数据表指示我们将 MODE 引脚直接连接到 VREG、那么为什么在两者之间使用147K 电阻器?

问题2. 如果我们通过147K 电阻器将 MODE 引脚连接到 PGOOD 引脚、而不是将其连接到 VREG 引脚、会发生什么变化?

问题3. 如果未使用 PMBus 功能,是否建议将所有 PMBus 信号(如 SDA、SCL、ALERT、ADDR)悬空?

提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1. 这可能是 Webench 错误。 我会让别人来看看这个。
    问题2. 它位于数据表中。 如果将 MODE 连接到 PGOOD、则 TPS53915会在 PGOOD 变为高电平后进入 FCCM。
    问题3. 搜索是您的朋友。 有几个其他帖子指出、如果不使用 PMBus 引脚、则可以保持断开状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John Tucker:

    感谢您在任何时间内进行重播并解决我的疑问。

    请查看以更正这些 Webench 设计。

    谢谢、此致
    Deepak V