This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561-Q1:关于 SW 节点电压

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596507/tps54561-q1-about-sw-node-voltage

器件型号:TPS54561-Q1

尊敬的先生/女士:

我需要对 TPS54561-Q1进行一些澄清。 我使用它将50V 转换为5V。 如数据表中指定的、SW 节点电压不应超过 -0.6V。

由于我的环流二极管正向电压为 0.582V@8A、 并且在关断期间稳定地获得-0.9V @ 1A 的负载电流。我可以做什么来使负电压小于-0.6V。

我的设计几乎已经结束了。我不想更改 IC。

 

此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SW 节点上的-0.6V absmax 规格是直流规格。 我相信、当您说您的 SW 节点电压是-0.9V、这是指 SW 波形下降沿处的振铃尖峰。 它不会影响直流规格。 此外、观察到的振铃幅度可能会随着节点的探测而变化。 确保探针的接地回路最小化。 电路板布局也会影响振铃幅度。 请根据数据表布局建议仔细检查您的布局。

    如果连续8A 流经该二极管、则 BTW 为0.582V 的压降@8A 等于4.6W 的功率损耗。 如果在50V 输入和5V 输出下运行满负载5A,则由于电压下降,该二极管上大约损失了90%*5A*0.582V=2.6W 的功率。 除此之外还有其他开关损耗等。 如果要提高重负载效率并降低功率损耗、建议使用较低的压降二极管。