This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:BQ76PL455EVM 设计原理图。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635549/bq76pl455evm-bq76pl455evm-design-shematic

器件型号:BQ76PL455EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455A-Q1

尊敬的 TI:

BQ76PL455EVM 非常适合我们的应用。 如果我想像 BQ76PL455EVM 一样使用具有被动电池平衡功能的 BQ76PL455A-Q1开发 BMS、我应该参考并学习 TI 设计  TIDA-00717吗?

(据我了解、BQ76PL455EVM 基于 TIDA-00717。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ruchit、

    正确、EVM 和 TIDA 是相同的。 EVM 将向您展示如何使用我们的 pl455、它将为您提供电压和温度监控功能。 根据您的系统、您可能需要电流感应/监测算法并开发您的 MCU/CAN/等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢!

    我还提到 TIDA-00817用于相同的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ruchit、

    不用客气。

    您是否正在开发主动电池平衡系统? 如果是、请通过 d-wiest@ti.com 与我联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    目前、我正在探索适用于我们的应用的所有可能的最佳选项。 我将很快开始我的项目、并且一定会就此通过邮件联系您。

    谢谢您、
    Ruchit Kasa