This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:用于 Vout &gt 的外部开关 FET;40V

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596804/mc33063a-external-switch-fet-for-vout-40v

部件号:MC33063A
主题中讨论的其他器件: LM3488

您好!

 

关于 MC33063A 上的外部 FET、我的客户提出了一个问题。

他们的要求:

输入电压:15V、输出电压:150V、0.8W (IO=5.3mA)

(它用于压电式驱动器。)

 

根据数据表(第8页)、介绍了外部开关配置。

但它似乎用于更高的峰值电流。

(问题)

此器件是否支持外部开关(FET)的输出电压>40V (例如:150V)?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MC33063在升压配置中不能支持>40V 的电压:将超出引脚1额定电压、并且部件将损坏。 对于12V 输入电压和150V 输出电压、您可以考虑采用升压配置的 LM3488。 请访问 TI 网站并使用在线 Webench 工具来帮助您进行设计。