This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36274:寻找支持 LCD 偏置和 WLED 背光的电源

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36274, TPS61500, TPS65100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596425/lm36274-looking-for-a-power-supply-o-support-lcd-bias-and-wled-backlight

器件型号:LM36274
主题中讨论的其他器件: TPS61500TPS65100

您好!

 

我正在寻找用于 TFT LCD 偏置和背光的直流/直流升压转换器。 输入为+12V 或+5V、输出为+24 (5mA)、-6V (5mA)用于 LCD 偏置 、21V (200mA)用于背光。

我看到 TI 有 LM36274等此类器件、但对于 LCD 偏置、其输出为+/-4V ~+/-6.5V。


您可以为我的应用推荐器件吗?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 没有适合您设计要求的单个器件。 您是否愿意使用双器件解决方案?
    此外、您能否指定需要多少个背光通道?

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Angelos:

    感谢您的回复。
    如果没有符合我要求的特定器件、我可以选择双器件解决方案。 一个专用于 LCD 背光。 背光电路为7个串联的 LED、典型的 LED 正向电压为3V。 你有什么建议吗?

    谢谢、
    Carrie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以尝试使用 TPS61500进行背光照明、使用 TPS65100进行 LCD 偏置。 如果这些不是您所需要的、我建议在这些器件下启动新的 E2E 主题、因为支持这些产品的团队会更好地为您提供帮助。

    此致、
    Angelos Tsiros