This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:是否没有2.5V 版本?

Guru**** 2531710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121, BQ25120A, CC2540, TPS62740, BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633867/bq25120a-is-there-no-2-5-v-version

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:BQ25121CC2540TPS62740BQ25121A

对于 BQ2512x、有一个 BQ25121默认为2.5V。对于 BQ25120A、似乎只有1.8V 版本。 是否有其他版本具有不同的默认系统电压? 我需要一个至少为2.3V 的版本

谢谢、

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我有相同的问题。 我想将 BQ25120A 与 CC2540一起使用。 CC2540至少需要2.0V。

    是否有方法通过插入电阻器或添加分压器来修改 BQ25120A 的反馈?
    (是否可以向我们展示反馈电路的内部结构?)

    谢谢、

    Volker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以使用1.8V 为 MCU 加电、并使用 I2C 将输出电压更改为2.5V。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Raheem 的答复。 我不确定我的 MCU 是否会在1.8V 电压下启动、它的额定电压仅低至2.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是"否"、不会有任何其他电压版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、您好!

    CC2540的数据表显示、电源电压的建议运行条件为2、0V 至3、6V。
    我正在开发大规模生产的器件(>100.000件)、因此我无法在中设计用于超出其建议工作条件的器件。
    是否可以向我们展示反馈电路的内部结构、以便我自己确定是否可以在"SYS"引脚上添加电阻器或分压器?

    此致、
    Volker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以将 BQ25120A 与 TPS62740搭配使用、TPS62740是具有可变电压输出的低 Iq (360nA)降压转换器。 您可以将 PMID 连接到降压转换器的输入。 VSYS 可用于为其他器件供电。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、您好!

    我没有空间用于其他器件、例如其他降压稳压器。
    如果可以向我们展示反馈电路的内部结构、请回答我的问题、这样我就可以自己判断是否可以在"SYS"引脚上添加电阻器或分压器!
    或者将来是否会有2、5V 版本。

    此致、
    Volker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还需要 BQ25121等效 BQ25121A (2.5V 系统输出)。   这是不是来自产品线、还是 TI 完全从 BQ25121x 投放到产品线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    目前没有计划发布 bq25121A。
    此致、
    Raheem