This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP8860-Q1:故障引脚

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595779/ccs-lp8860-q1-fault-pin

器件型号:LP8860-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

您好~

我有疑问

我将 EEPROM 0x86设置为0x6f

VIN = 12V、为什么故障引脚 不 为高电平

我读取0x0F=0x40

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LED 电流和 LED 电压如何使用寄存器的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    故障引脚和 VIN OVP 故障标志等听起来工作正常。 FAULT 引脚为开漏引脚、因此应在发生故障事件时拉低、并在正常运行或清除故障后拉高。

    不确定我是否理解您的最后一个问题。 您能更具体地介绍一下您所指的寄存器吗?

    此致、

    Salome
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    我想表达 一下,DISP_CL1_BRT 和 DISP_CL1_CURRENT 两个寄存器可以更改
    LED 亮度
    如何使用这两个寄存器来计算 电流值和 电压值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可能会将故障上拉至高电平
    未被拉至低电平

    顺便提一下、LED 闪烁的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    Disp_CL1_CURRENT[11:0]设置实际最大电流、该电流可以与设置最大电流限制或最大电流限制的 DRV_LED_CURRENT_SCAL[2:0]值相同或更低。

    如果将亮度寄存器用作显示亮度模式  、则 Displ_CL1_BRT 决定亮度或占空比%;如果使用 PWM 输入占空比 x 亮度寄存器模式、它也会影响亮度%。

    输出电压将由您的 LED 负载正向电压(每个 LED 的典型值为3V)加上输出引脚上的余量电压~12V 来确定。

    最棒的

    Salome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我有一个新问题

    如何设置 BOOST_OVP 和 BOOST_OCP 阈值?

    因为 EEPROM 未设置 BOOST_OVP OCP 值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    BOOST_Imax_SEL[2:0]寄存器可限制升压 OCP。

    升压 OVP 是预设条件、没有寄存器可用于设置 OVP。 当升压输出电压从预期的自适应升压电压升高到~1.6V 以上时、将触发升压 OVP 故障;如果输出电压设置为手动模式、则如果升压输出电压从初始升压电压设置升高到~1.6V 以上、则会设置 OVP。

    此致、

    Salome