This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386596:在 VDD 引脚上的加电转换期间、输出状态是什么?

Guru**** 2505855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592292/tps386596-during-the-power-up-transition-on-vdd-pin-what-s-the-status-of-output

器件型号:TPS386596

大家好、

我在 VDD 引脚上施加了缓慢的电压上升来处理该序列。 但是、我注意到当 VDD 上的电压上升时、输出(复位)引脚具有大约100ms 的低电平输出。 这是正常的吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    兰华、

    如果您参考第6页的时序图图图1、对于低于0.9V 的 Vdd、输出(复位)未定义、这称为上电复位电压、并在时序图中显示为灰色的未定义区域。 您也在参考这一点吗? 在检测电压上升后、复位转换的持续时间大约为50ms、并在 EC 表6.5中规范为复位延迟时间。

    如果我回答了您的问题、请告诉我。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。

    是的、我想知道 VDD 上电期间的状态。

    我的计划是:

    在向 VDD 施加电压之前、应施加高于基准电压的所有感应电压、以避免低输出。 换句话说、除非在系统启动后发生压降、否则我不想随时看到低电平输出。

    这似乎不起作用、因为在加电期间必须生成低输出脉冲、即使 SENSE 已经出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰华、

    /RESET 电压应处于低电平、直到器件上电且 SENSE 高于欠压阈值。 当 VDD 低于最小工作电压时、您可能会看到/RESET 上升。 这对于这些器件很常见、并在图1的时序图中显示为灰色的未定义区域。

    在器件上电之前保持/复位低电平的变通解决方案是我们提出的2个电容器解决方案:

    此电路将保持/RESET 低电平、直到器件上电、当 SENSE 高于 UV 阈值时、/RESET 将变为高电平。

    Michael