This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入:-24V DC;输出:5V、100mA

Guru**** 2559570 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20371, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635749/input--24v-dc-output-5v-100ma

主题中讨论的其他器件:PMP20371TPS40210

大家好、

TI 是否具有满足以下要求的合适解决方案?

输入:-24V 直流

输出:5V、100mA、无隔离

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bell、

     如果您访问 TI 参考设计 :http://www.ti.com/power-management/reference-designs.html ,我们最接近的设计是反相降压/升压 PMP20371: http://www.ti.com/tool/PMP20371

    可能是一个很好的开始;您必须采用设计概念并进行更改以符合您的要求。

    我还将寻找我们可能拥有的任何其他解决方案。  请告诉我、您是否可以使用此 PMP20371设计。

    ~Leonard  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leonard,

    非常感谢您的回答。 这似乎是一个很好的解决方案。 我稍后会与客户联系并向您提供反馈。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Leonard,

    感谢您的反馈。 我们还考虑了如下拓扑。 然而、唯一的问题是:输出5V (实际29V)以-24V 输入为基准。 当输入-24V 不稳定(可能会有一些波动)时、输出5V 也可能会发生1:1变化。 这可能是一个大问题。

    您是否有任何想法来解决此问题? 谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    响铃、

    请查看以下参考设计。 使用 TPS40210并将-12V 转换为+12V @1A。 这可能是我们应用的良好起点。
    www.ti.com/.../PMP4742

    更多参考设计可在 TI Designs 网站上找到。
    www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp

    谢谢、

    Garrett