This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40400:TPS40400和电源正常

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596522/tps40400-tps40400-and-power-good

器件型号:TPS40400

尊敬的 TI:

我们一直在研究 TPS40400为 CPU 提供1.00V 内核电压。 我们认为电流最高可达10A、因此我们将使用该器件具有的电压感应功能。该 CPU 将处理 TPS40400的 I2C 和 PMBus。

我们希望使用 TPS40400的电源正常状态作为控制 CPU 复位的信号之一、但这似乎是不可能的、因为 POWER_GASE_ON 的默认值设置 为1.104V。 由于电阻器设置、我们将获得1.00V 的输出、但电源正常状态永远不会成立。

您可以确认这一点吗?    除了跳过电源正常信号之外、您还知道其他任何解决方法吗?

此致

王龙仁杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Trond、
    您可以使用电源正常。 当您进行编程时、由于您的输出为1V、因此将 Vout 比例环路设置为0.6。 Power Good On 的默认值为92%。 这意味着、当 Vout 达到0.92V 时、电源正常指示开启。
    从数据表第42页:
    通过此命令传递的参数始终较低
    阈值(小于标称输出)、并映射到最接近的标称支持百分比
    表36中的输出电压(使用表中的低阈值)
    默认情况下、电源正常关闭为90%、因此一旦电源正常打开、则电压需要降至0.9V 才能关闭电源正常。

    电源正常功能是一个窗口比较器、因此如果输出电压超过110%、则电源正常将关闭

    此致、
    Mathew