Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO, BQ40Z60EVM-578, EV2400, GPCCHEM
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60、 BQSTUDIO、 EV2400、 GPCCHEM
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我尝试 使用 stm32f100 EVM 测试保险丝功能 bq40z60、您可以使用任何控制器为 BQ40Z60提供任何参考代码。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO, BQ40Z60EVM-578, EV2400, GPCCHEM
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我尝试 使用 stm32f100 EVM 测试保险丝功能 bq40z60、您可以使用任何控制器为 BQ40Z60提供任何参考代码。
谢谢你
您好、Onyx、
感谢您的快速响应。
我们有 BQ40z60EVM-578板。 我们与 Raspberry PI 3连接。
此外、我们还使用了 Pi-Top-Battery"分析示例代码和库、并获得了如下所示的结果。
我们希望更改低于结果的设计电压。 但我们只有 BQ40z60EVM-578板。 我们没有 bqStudio EVM 套件。除了如何在没有 bqStudio EVM 套件的情况下更改设计电压值。
请在下面找到我们的查询列表:
1) 1) 1)如何在不使用 bqStudio 套件的情况下更改设计电压值?
2) 2) bqstudio 是否 生成代码?
3) 3)如果我们要进行大规模生产、那么如何在不使用 bqStudio 套件的情况下更改值?
我还在同一封邮件中附上了 analyze.c 代码文件、请您找到它。
输出:
*** PI-TOP 电池组分析工具***
状态[寄存器0x54]:
dataaaaaaaaaaaaaaa-=== C:sec = 0x3:密封
满足睡眠模式条件:0
充电被禁用:1.
放电被禁用:1.
永久故障模式:0
安全模式:0
关机触发:0
交流电压低于阈值。 :1.
保险丝状态:0
AC FET 状态:0
预充电 FET 状态:0
充电 FET 状态:0
放电 FET 状态:0
系统存在:1.
紧急停机:0
完全复位后初始化:0
状态寄存器:
[0xA]电流:0mA
[0xD]相对充电状态:80%
[0xC]充电状态的最大错误:100%
[0xE]绝对充电状态:72%
[0x19]设计电压:10800mV //我们要将10800替换为14800
[0x3F]电芯电压1:4010mV
[0x3E]电芯电压2:4003mV
[0x3D]电芯电压3:3993mV
[0x3C]电芯电压4:0mV
[0x9]总电压:12007 mV
[0x8]温度:27.0 C
[0x17]周期计数:0个周期
[0x4F]健康状况:91%
[0xF]剩余容量:3125mAh
[0x10]满容量:3924mAh
[0x18]设计容量:4400 mAh
固件[寄存器0x2]:
0x46 0x0 0x0 0x13 0x0 0x13 0x0 0x3 0x85 0x2 0x0
器件型号= 4600
版本= 0.13
内部版本号= 19
安全警报[寄存器0x50]:
0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
安全状态[寄存器0x51]:
0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
永久故障警报[寄存器0x52]:
0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
永久故障状态[寄存器0x53]:
0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
充电状态[寄存器0x55]:
收费终止:0
维护费用:0
充电暂停:0
充电禁止:1.
高电芯 VLT 充电条件:0
药品电池 VLT 充电条件。 :0
低电芯 VLT 充电条件。 :0
前置电池 VLT 充电条件。 :0
提前感谢您的任何回答。
谢谢你。