This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:休息期间的电池过压跳闸。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635254/bq40z50-r1-cell-over-voltage-trips-during-rest

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

在我们的4S 电池组中、有时会出现看似错误的 COV 和 SOV 事件、从而使次级保护保险丝跳闸。  
过压事件似乎是错误的、因为当我们在保险丝熔断后测量电池组时、所有电池都处于正常电压。  
此外、还有一个次级 SOV 检测 IC (BQ294705)、该 IC 应在 BQ40Z50之前跳闸、因为它设置为4.45V、BQ40Z50 SOV 设置为4.5V。

我有一个问题、即黑盒数据在30秒后读取 PF 状态 A:02十六进制时意味着什么。 这是否意味着它检测到持续时间超过30秒的 SOV 事件?

第1包:
"PF 状态"、"器件电压数据"、"电池1电压"、"4291"、"mV"
"PF 状态"、"器件电压数据"、"电池2电压"、"4293"、"mV"
"PF 状态"、"器件电压数据"、"电池3电压"、"3996"、"mV"
"PF 状态"、"器件电压数据"、"电池4电压"、"4549"、"mV"

"黑盒"、"PF 状态"、"第一个 PF 状态 A"、"02"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第一个 PF 状态 B"、"00"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第一个 PF 状态 C"、"00"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第一个 PF 状态 D"、"00"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"首次到下一个事件"、"30"、"s"
"黑盒"、"PF 状态"、"第二个 PF 状态 A"、"02"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第二个 PF 状态 B"、"00"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第二个 PF 状态 C"、"40"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第二个 PF 状态 D"、"00"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第二次到下一个事件"、"0"、"s"
"黑盒"、"PF 状态"、"第三个 PF 状态 A"、"00"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第三个 PF 状态 B"、"00"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第三个 PF 状态 C"、"00"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第三个 PF 状态 D"、"00"、"十六进制"

第2包:  
"PF 状态"、"器件电压数据"、"电池1电压"、"4310"、"mV"
"PF 状态"、"器件电压数据"、"电池2电压"、"4023"、"mV"
"PF 状态"、"器件电压数据"、"电池3电压"、"4505"、"mV"
"PF 状态"、"器件电压数据"、"电池4电压"、"4303"、"mV"

"黑盒"、"PF 状态"、"第一个 PF 状态 A"、"02"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第一个 PF 状态 B"、"00"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第一个 PF 状态 C"、"00"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第一个 PF 状态 D"、"00"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"首次到下一个事件"、"30"、"s"
"黑盒"、"PF 状态"、"第二个 PF 状态 A"、"02"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第二个 PF 状态 B"、"00"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第二个 PF 状态 C"、"40"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第二个 PF 状态 D"、"00"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第二次到下一个事件"、"0"、"s"
"黑盒"、"PF 状态"、"第三个 PF 状态 A"、"00"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第三个 PF 状态 B"、"00"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第三个 PF 状态 C"、"00"、"十六进制"
"黑盒"、"PF 状态"、"第三个 PF 状态 D"、"00"、"十六进制"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jack
    我们将在周一前回来

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jack
    发生这种情况的频率。 它是在一个装置上发生还是在多个装置上发生?

    您能否检查电池连接以确保单元正确连接到芯片。 您能否确保电路板在处理过程中不易受 ESD 影响、在运行过程中不受 EMI 影响。 此外、您是否遵循了监测计数据表中列出的布局设计注意事项。

    通常,当电路板上存在电磁干扰或电容耦合时,我会看到出现此类问题。 您是否具有开尔文连接、以便将电池连接到 IC?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我们至少在5或6个单元中看到过这种情况。
    发生这种情况时、我们的电池组刚刚闲置在 EMI 极低且没有 ESD 机会的位置、因为在发生故障时未处理或使用 ESD。 我们为电路板提供良好的 ESD 保护。  

    我们有从电池到 IC 的开尔文连接。 用于平衡/感应连接的连接器非常好、连接良好。  

    -插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    您能否在输入引脚上检查滤波电容器的质量以进行电压测量? 已发现漏电容会导致这种行为。 此外、您是否为监测计的电池平衡电阻器使用了1k 或300ohm?

    谢谢
    Onyx