This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020H:热管理问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78020H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596828/ptn78020h-thermal-management-issue

器件型号:PTN78020H

我已基于 PTN78020H 模块构建了一个转换器。 我的输入电压范围为20V 至26V。 输出电压设置为17V。 我使用单侧焊接 试验电路板构建了转换器。  我已经使用需要1.1A 至1.4A 电流的器件测试了转换器。  输出电压稳定、活动时间为20分钟、模块内定制电感器的温度达到60°C (此时我不使用任何风扇)。  

由于模块的额定电流高达4A、这是否正常行为? 如果模块进入热关断状态、输出是否会成为短路?

我连接模块原理图(我在输入端使用了5个4.7uF 50V 陶瓷电容器、在输出端使用了一个330uF 电解电容器)

感谢您访问 advancee2e.ti.com/.../dc_2D00_dc-converter-_2D00_-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的工作条件下、我预计温度会上升25°C、但我们的热测量是在铜为2盎司的双面 PCB 上进行的。 假设您是单侧焊接试验电路板、那么您测量的温度看起来就像正确的。
    热关断不会导致输出短路。 如果器件达到热关断状态、器件将反复关断和重新启动。