This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:TPS659161 (OTP 0x38)和 TPS659162 (OTP 0x45)之间有何差异?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634903/tps65916-what-is-the-difference-between-the-tps659161-otp-0x38-and-the-tps659162-otp-0x45

器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件:AM5716

有一个新的用户指南似乎与"162"相关、但"162"版本不可用? 非常混乱!!

数据表和用户指南中没有任何内容可以说明差异的任何原因。

我们 将发布 一个新设计、该设计将 TPS65916x 用于 AM5716。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jasmin、

    我们正在更新该文档以包含此信息。 TPS659162中唯一的变化是在断电序列中进行的、将 SMPS5 (DDR)从插槽3移至插槽2。 插槽2和3之间的延迟也从500us 延长到1ms。

    我们建议在新设计中使用 TPS659162、因为它更符合 AM571x 断电序列要求。 虽然我们仍在生产中支持 TPS659161、但不建议在新设计中采用。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Karl。
    您知道 TI 计划何时开始生产 TPS659162吗? 目前、市场上没有库存、TI 也没有。

    此致、
    Jasmin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jasmin、

    很抱歉、我需要更正原始信息。 TPS659162计划于2018年第1季度发布。 在此之前、您仍然可以获得 TPS659161的样片、并且可以通过分销或当地 TI 支持获取少量的 TPS659162原型材料。

    此致、
    Karl