This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24050:充电电流不变

Guru**** 2812235 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594421/bq24050-charge-current-is-not-change

器件型号:BQ24050

您好、支持团队、

BQ24050的设计作为连接-用于适配器输入检测

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7266.BQ24050.pdf

-但加电时充电输出电流始终为100mA (如果我将 VBAT 热插拔至12V 直流外部电源)

-如果我使用开关打开/关闭 VBAT 至12V 直流外部电源、充电的输出电流为~ 250mA (与 ISET 寄存器值相同)。

请就此问题帮助我。 谢谢。

此致、

Tran Dinh Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tran、您好!

    如果您断开12V 电源轨的电源、充电器可能会进入热关断状态。

    您是否介意提供输入电压、输出电压和输入电流波形?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅随附的波形。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4188.BQ24050Waveform.pdf

    我无法捕获 Iin、只捕获 Vin、D+总线、Vout 的波形、并  使用 DMM 测量 I CHARGE。

    似乎充电 IC 被占用在检测例程中、设置(ISET2)不会影响输出充电电流。

    此致、

    Nguyen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nguyen、

    您不应将电池直接连接到12V。 这是极其危险的。

    当您的充电器检测到 Vout 如此之高时、您的充电器可能会进入 Vovp。 电池的内部保护功能可能也会受到冲击。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我不会将电池直接连接到12V。 请参阅随附的设计。 针对5V DC/DC 电源的12V 电源-和针对电池充电器电路的5V 输出电源。
    请帮助我验证此问题-我们的产品正等待解决此问题。 谢谢。
    此致、
    Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tran、您好!

    抱歉。 您的 VBAT 和 V_Battery 标签使我感到困惑。

    我从未见过此问题、因此我将尝试在实验中重新创建它。

    我会尽快回答。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tran、您好!

    我设置了您的 EVM、但无法重现问题。

    如果您的 D+引脚发生脉冲并且连接到 LDO、则问题不在充电器中、而是在直流/直流转换器或 LDO 中。

    请示波 LDO 和 DC/DC 转换器的输入、并确保您具有适当的值。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我找到导致此问题的原因。 它来自 PCBA 上的错误- TS 引脚短接至 CHG 引脚。 它会影响 TS 引脚、导致复位充电器 IC。

    感谢您的支持。

    此致、

    Nguyen Tran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tran、您好!

    我很高兴听到您的问题得到解决。

    此致、
    David