This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:数据表图25中的3节电池用例

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596077/bq24170-using-case-of-3-cell-at-figure-25-of-datasheet

器件型号:BQ24170

您好!

我的客户希望在3节电池(充电电压为12.6V)下使用 BQ24170。
他认为电路类似于数据表中的图25、使用15V 交流适配器。
www.ti.com/.../slusad2c.pdf


我们可以在3节电池上使用数据表图25中的电路吗?
原因、我们认为电路参数需要针对3节电池和15V 输入进行调整。

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、

    您的客户使用图25设计而不是图19中的典型设计的原因是什么? 您能否提供有关客户设计的更多信息? 非常感谢。

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    感谢你的答复。

    客户系统需要输入电压低于13V。
    但该系统具有3节电池、需要使用高于13V 的电源进行充电。
    我想它大约是15V 交流适配器。 并且在电力线上添加直流/直流转换器会导致成本增加。  

    因此、我们需要如图25所示的设计。

    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

    感谢您的确认。 主要问题是系统无法连接到适配器。 它可用于您的设计、但系统连接仍有两个问题。 首先、它无法分离系统电流和充电电流。 其次、如果系统电容很多、在电池热插拔时、会有一个大的浪涌电流从系统电池中流过。 请通知客户核实情况、非常感谢!

    此致、
    Ann Lien