This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:具有特定电流分布的 CEDV

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596558/bq78350-r1-cedv-with-a-specific-current-profile

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的所有人:

我正在使用 BQStudio 来确定 CEDV 参数。 需要在3种不同温度下进行两种不同的放电。

放电时、我没有恒定电流、但电流曲线如下所示:

15分钟@30A -> 10分钟@14A -> 5分钟@19A ->... -> 9分钟@9A ->然后7A 到 CUV (大约1.5小时@7A 到 CUV...)。

因此、我的第一个放电日志将与上面的电流配置文件一同显示。 第二个应该是具有一半电流的相同曲线。

我的问题是:我是否必须将时间乘以2才能获得相同的平均消耗量? 我的意思是、将每个阶跃的电流除以2、使其持续两倍于阶跃的持续时间。 否则、最后一步将在3小时内为3.5A!

此致、

皮耶里克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您可能会混淆获取 CEDV 参数的过程。

    正确的方法是、您需要在3种不同温度下使用两种不同的放电曲线。 但该放电曲线不会是您的应用的电流消耗。 我们将尝试获取与您的电池配置文件相对应的 CEDV 参数。 您只需从电池中消耗恒定电流;这可以使用 SourceMeter 或连接恒定负载(如电阻器)来拉恒定电流。

    www.ti.com/.../sluub45a.pdf

    希望这对您有所帮助、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果我参考您建议的应用手册、我不会感到困惑。

    第2页第2.2段:"放电不必是恒定电流,它可以是您的应用中的任何典型负载模式,
    包括恒定功率。 可以在放电前后具有零电流行"。

    当然、我可以使用恒定电流来实现它、这对我来说无关紧要、电子负载的过程是相同的。 但是、如果我有负载模式、为什么不使用它呢?

    这两种方法之间的更好方法是什么? 或者、我使用哪一个都无关紧要?

    谢谢、
    皮耶里克。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    你是对的。 为此、我深表歉意。 在这种情况下、我想两者都应该是好的。 我的直觉告诉我、高和低恒定电流更易于定义。 但您可以继续使用您的当前配置文件。  

    谢谢、