This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:移动电源应用

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594187/bq24195-power-bank-application

器件型号:BQ24195

您好!

我正在设计一个移动电源电路,在该电路中我要管理电池充电,并且还有两个端口-一个具有1mA 输出电流,另一个具有 ~2.1mA 输出电流,两个都是5V。

我计划使用大约为3000-6000mAh 的锂聚合物电池。

数据表显示它仅适用于单节电池应用、我找不到有关电池定义的限制。

 BQ24195L/BQ24195是否适合此用途?

提前感谢。

此致

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    是的、bq24195/195L 适用于3000mAh 至6000mAh 锂聚合物电池。 器件之间的差异将是充电电流、因此、充电时间(195L 为2.5A 充电电流、195为4.5A)。  每当我们提到单节电池应用时、它可以是1S1P 或1SxP 配置。

    根据经验、充电时间(电池容量/恒定充电电流)* 1.33是一个很好的经验法则、因此、如果您最终使用的是较大的6000mAh 电池、2.5A 充电将在~3小时内从电量耗尽的移动电源充电。 默认安全计时器为8小时、足以为6000mAH 电池充电。

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供相关信息。

    此致
    Anurag