This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3463:OUTP 引脚和主电源

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595849/lm3463-outp-pin-and-primary-power-supply

器件型号:LM3463

您好!

参考数据表中的图27、OUTP 引脚如何工作?

R1、R2、2.5V 电压基准和比较器位于主电源内部、还是在外部添加?

在第一种情况下、图27是指电源的特定型号和制造商?

 

最重要的问题是:

我们是否可以在没有电压反馈引脚的情况下使用电源?
如果是、我们应该如何连接 OUTP 引脚? 我们是否可以将 OUTP 引脚保持未连接状态?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电压调节电源将具有一个电阻分压器、该分压器与通过控制环路进行电压调节的基准进行比较。 OUTP 与分压器相加、以便能够下拉反馈节点以调整动态余量。 通常、如果您购买的是内部电源、即 R1、R2和2.5V 基准。

    该电路常见于电压调节电源、在购买的电源中访问该电路可能并不容易找到。 如果您设计了电源、您就会知道该分压器的位置。 也可以在购买的电源中找到此电路。

    如果不控制动态余量、则必须为所有工作条件设置足够高的电压。 这可能会在 LM3463设计中产生过多热量、从而降低效率、而效率取决于 LED 灯串电流以及需要添加的余量。 最好是具有可访问反馈节点的电源。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设使用不带电压反馈引脚的电源并正确管理热量:

             - LM3463是否仍能正常工作?

             应如何连接 OUTP 针脚? 是否可以将 OUTP 引脚保持未连接状态?

    -          RFB1 RFB1的最佳选择是什么

    -          VDHC_READY 可以设置为比 VLED-MAX-COLD 高5V 以下、例如比 VLED-MAX-COLD 高0.6V?

    此致。

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向 TI 的另一位同事提出这个问题、即不将其作为 DHC 控制器运行。

    Rfb1和 Rfb2允许 LM3463在距离分压器2.5伏的电压下导通(开启阈值)。  计算分压器、以便在电流源输出电压达到希望 LM3463开始工作的电平时开通。  它具有1.21伏的迟滞。  这是数据表中假设您使用 DHC 的图26的一部分。

    最低 VDRAIN 为0.95伏、因此输出范围需要为最小到最大串电压加上0.95加裕度。  这包括 LED VF、LED 温度、工作电流(如果调光或调节)的所有变化。

    0.6伏是计算 DHC 电阻器的公式的一部分、因为有一个与之串联的二极管压降。  0.15伏的电压低至 Outp 能够拉引脚的电压、该电压也是公式的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    响应将 OUTP 保持断开状态、工作正常、但会降低效率。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关 VDHC_READY 的问题源于以下考虑:使用一个9 LED 灯串、其中 VLED-MAX-COLD = 9 x 2.6V = 23.4V、是否可以使用一个等于24V 的固定 VRAIL? 上面提到的0.6V 裕度是24和23.4V 之间的差值
    根据数据表、VDHC_READY 的最佳选择是28.4V、而 VRAIL (PEAK)的最佳选择是33.4V、LM3463是否可在 VRAIL = 24V 的条件下工作? 在本例中、VDHC_READY 以及 RFB1和 RFB1的最佳值是多少?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上并非如此、它可以在大多数工作条件下工作、也可以在串电压极端的情况下工作。 在您将运行的最高电流下具有最大 VF 容差的冷态吗?

    VDHC_READY 不能为28.4伏、因为它永远不会就绪、需要将其设置为低于24伏。 VRAIL (PEAK)表示没有任何内容、因为 OUTP 未被使用。 VDHC_READY 是一个电阻分压器、可将其设置为低于24伏的某个电平。 如果没有足够的余量、您可能会遇到有关它如何出现的问题。 最好尝试一下

    此致、