This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C41-Q1:在哪里可以找到 TIDA-01505?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01505, UCC28C41-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635459/ucc28c41-q1-where-can-i-find-the-tida-01505

器件型号:UCC28C41-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01505


大家好、

以下 TI 演示中提到了一种 TIDA-01505设计、其中采用 UCC28C41-Q1将1000V 电压降至15V。

我在任何地方都找不到此参考设计、可以帮我吗?

谢谢你。

Boris。

演示:HEV EV 高电压解决方案第 II 部分-直流/直流转换器和牵引 Inverters_0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、

    在此感谢您关注 TI。 设计已完成、但目前正在测试中。 我们正计划在年底之前上网。 如需更多详细信息、请联系 Xun Gong 工程师 (副本由我提供) x-gong@ti.com

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    我联系了 Xun Gong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Boris。

    -JS