This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:输出电容器降额

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596745/lmz34002-output-capacitor-derating

器件型号:LMZ34002

您好!

我使用 LMZ34002从24V 转至-12V @ 1A。  我在数据表中看到不同的电容器、但大多数电容器的额定电压为16V、我通常会降低更高的额定值、但我很难在数据表中建议的大密度中找到高于16V 的陶瓷。

对于不同于传统降压配置的反相配置、是否应使用降额指南?

-Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     数据表中建议的电容器的额定电压已在验证过程中得到确认。 反相与降压应用同样的降额。 如果您需要额定电压更高的电容器、可提供额定电压为25V 的22uF-47uF 电容器。