This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:需要在引脚 HV 上使用保护电路、才能将其与高电平电压684V 配合使用

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596885/ucc28630-need-a-protection-circuit-on-the-pin-hv-to-use-it-with-hight-level-voltage-684v

器件型号:UCC28630

你(们)好

我会使用 UCC28630组件在高交流电压(484Vac rms、因此我的电路的输入为684V PEAK)上制作反激式转换器。 但在数据表中、写入该引脚上的电压不能超过700V。 您是否有建议使用的保护电路、以便我可以使用该组件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、您可以将齐纳二极管与 HV 引脚串联(如数据表应用原理图图所示)。 44作为 D10 (在这种情况下、可选是 R2的位置)。 应使用足够的串联电阻器来处理最大输入电压。 应选择齐纳电压以将 HV 引脚限制在700V 以下

    请注意、由于齐纳二极管降低了 HV 引脚电压、因此在低压线路中可能会限制可用的 HV 引脚输入电流、从而限制 VDD 电容充电电流并延长启动时间。

    希望这能解答您的问题、如果是、请单击"验证答案"按钮。

    谢谢、
    Bernard