This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:Vout 失败

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596566/tps63700-failed-vout

器件型号:TPS63700

您好!
客户在一个串联项目中使用 TPS63700从5V 中生成-12V 电压。 驱动 LED 需要-12V 电压。 现在、他们有一些器件在生产中出现故障、-12V 缺失或不稳定。 这会损坏 LED、因为 LED 无法控制且处于高电平。 设计类似于 d/s

原因可能是什么?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常很难调试故障、除非可以重复和捕获故障事件以对其进行分析。

    查看您的布局、输出端最重要的高频环路比所需的时间更长。 这违反了 D/S 中的明确建议以及本应用手册 :www.ti.com/.../slva219a.pdf