This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:当输入接近输出时、TPS63020的工作条件是什么

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595916/tps63020-what-s-the-working-condition-for-tps63020-when-input-close-to-output

器件型号:TPS63020

大家好、

我已经检查了数据表、它说四个开关不会同时切换。 因此、我想检查当输入接近输出时它是哪种工作模式。

谢谢你。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否查看过数据表的第7.4.3节?
    基本上、在这个"降压-升压"区域中、转换器一直在降压模式(L1开关)和升压模式(L2开关)之间切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    它处于哪种情况? 一个周期降压、一个周期升压。 对吧?

    谢谢你。

    BR

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    降压和升压周期的数量不是固定的、它取决于所需的调节、它由降压/升压重叠控制块(数据表的图7)控制。 您可以在第7.4.3节中找到此块的说明。

    客户的主要问题是什么? 什么是 EE?