This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51216:工作海拔高度

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635670/tps51216-operation-altitude

器件型号:TPS51216

您好、Sirs:

TPS51216能否在这些要求下运行?

1.50K 英尺非工作海拔高度

2. 10K 英尺工作海拔高度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洛根、您好!

    根据我的理解、只要存储温度介于-55C 和150C 之间、工作温度介于-40c 和85c 之间、器件就应该能够工作。

    我将与团队进行仔细检查并告知您。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,登录

    我与我们的质量团队进行了核对。 如果存储温度和工作温度符合数据表中的规格、则该器件应正常工作。

    但斯克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱:
    感谢您的回复、我们是否只需要注意存储/工作温度? 海拔高度是我们应该关注的因素之一吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    根据我们的最佳理解、 海拔高度没有限制。

    但是、用户需要在实际 或模拟环境中执行 qualifaction 测试、以确保器件正常工作而不会出现任何问题。

    谢谢