This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:过载电流阈值

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1, BQSTUDIO, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595520/bq78350-r1-overload-current-threshold

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQSTUDIOBQ78350

你(们)好

我们通过配套的 bq78350-R1 bq76940实现了 BMS。

我们正在尝试使用 bqstudio 和 EV2300记录日志文件、以发送到 TI 站点进行 CEDV 计算。

我们将作为指令进行测试、我们需要从电池组灌入3A 和6A、但超过2A 时、BMS 将进入保护模式、设置 AOLD 和 AOLDL。

我不知道我必须更改哪些参数来增加过载阈值。

提前感谢

此致

Matteo CRIDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可能希望在电池管理-监控器、保护器、认证和 ID 论坛中提出此问题。

    但是、快速查看数据表、似乎可以通过配置 PROTECT2 (0x07)字节的 OCD_T3:0 (位3–0)来调整阈值。
    请参阅 bq76940数据表的第39页。

    希望这对您有所帮助、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我曾尝试在电池管理-监控器、保护器、认证和 ID 论坛中发帖、但当我在电量监测计论坛中插入器件型号 bq78350时、它会自动更改。
    我无法仅更改您说过的字节、因为使用 bq studio 时它们不可用。
    我已经尝试将 OCD 电流保持增加到-10000mA、但行为是相同的。

    我还尝试使用 bq studio 校准 cc 偏移和 cc 增益、但在两条命令中、它返回错误"命令0xf081和0xf082后返回的原始校准块大小不正确"、并且我不知道如何以其他方式进行校准。

    有人可以帮帮我吗?
    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这与 bq76940或 bq78350有关? 我将讨论如何更改 bq76940中的字节、而不是更改 bq78350中的字节、这是一种电量监测计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我通过与 smbus 相连的 EV2300将 bqstudio 连接到 bq78330。
    我仅与配套器件(bq78350)连接、它通过 i2c 编程参数与 bq76940进行对话。
    但我看不到鱼寄存器 OCD、只看到 OCD 电流(单位为 mA)、我认为配套器件会计算要在 OCD 寄存器中编程的参数、以匹配所需的正确电流。
    此外、我无法进行电流校准、因为它返回了上面解释的误差。 如何解决?
    谢谢
    Matteo CRIDA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、  

    查看此论坛 :https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/p/484700/1747783

    他们在一段时间前似乎有类似的问题。 可能是固件。 使用正确的 bqz 文件查看 Tom 的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢你的帮助
    我已经更新了 bqz 文件(如果 TI 更新 bqstudio 安装程序、则 pedaps 会更有用)、并且我已经进行了正确的校准、电流测量现在非常精确
    但主要问题是相同的:当我连接一个超过2000mA 的负载时、BMS 进入保护模式、设置 AOLD 和 AOLDL。
    在 bqStudio 中、我将 OCD 阈值设置为-10000mA、我认为 bq78350 (我只能与它连接)会计算出正确的 OCD 字节、以便在 bq76940中进行编程、这是您之前所说的。
    我不知道我必须更改哪些其他参数才能连接我需要的负载。
    感谢你的帮助