This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:并联以增加电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635816/tps61236p-in-parallel-to-increase-current

器件型号:TPS61236P

你好  

我想将锂聚合物电池的电压提升到大约5V、我需要消耗峰值高达7A 的电流(在正常情况下峰值高达4A)

为了增加可汲取的电流、并联两个或更多 TPS61236P 是否合理?  

我是否在下图中正确地执行了该操作、或者是否可以使用更少的组件来完成该操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 CC 引脚功能来限制每个器件的输出电流。
    尽管两个器件之间的电流共享仍然是一个问题。 因为您只需要并联电压源。

    您为什么需要该高输出电流?