This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 保护5S 电池组?

Guru**** 2395185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ76920, BQ76925, BQ77908A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592592/protection-for-the-5s-pack

主题中讨论的其他器件:BQ77905BQ76920BQ76925BQ77908A

大家好、

我想为5S 锂聚合物封装提供保护。

充电电流最大为1.3A
放电7A 峰值。 3A RMS
告诉 TI 的芯片。

谢谢你。

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我们有各种适用于5S 的保护解决方案、我建议您查看数据表中的 bq77905、我们提供了针对该器件发布的旋转列表。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 如果我需要平衡到。 TI 是否拥有"独立"芯片?
    Andrew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想进行平衡和监控、我建议您使用 bq76920或 bq76925、但您需要一个 MCU 来控制它们。 如果您需要的是同时也是保护器的独立器件、那么在 bq77908A (现在为 NRND)之外、我们没有具有可实现平衡的独立保护器。 我们只有平衡芯片是需要 MCU 来控制它们的监视器(也称它们不是独立的)。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Miguel、

    你给我很大帮助。 Bq76920应该会出现。
    我在 www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp 中找不到任何示例
    在哪里可以找到 BQ76920 + MSP430的示例代码?

    谢谢

    Andrew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    我找到 了 www.ti.com/.../TIDA-00449
    谢谢你。
    "开始"是可以的。

    Andrew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    很棒的发现! 这是我要向您介绍的内容。

    谢谢

    m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    有人能解释一下这是如何工作的。
    数据表介绍了选择 Rsens 的示例。
    "但是、考虑到 ISCD 为25A、且绝对最大 SRP–SRN 输入为–300mV、RSNS = 300mV
    / mΩ= 7.5 μ"
    您是如何 mΩ 7.5 μ s 的?

    0.3V/25A = 12mΩ μ A:)

    谢谢你。
    Andrew。