This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20EVM-869:瞬态响应测试

Guru**** 2559500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20EVM-869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635027/tps543c20evm-869-transient-response-test

器件型号:TPS543C20EVM-869

在《TPS543C20EVM-869用户指南》(SLUUBL7)中、有瞬态响应波形。
负载条件为25A 阶跃、压摆率为30A/us。

如何使用 EVM 实现这种快速压摆率?
请告诉我测量设备和电路板连接方法。  

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用直接施加到输出连接器的特殊负载瞬态电路。  我不记得它是否是定制设计。  让我看看我是否能为您提供一些详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John - San、

    我很期待收到您的信息。
    我想知道原理图、连接方法等。


    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用 Intel Mini-Slammer 进行瞬态处理、以获得比具有过冲和慢速问题的色度负载更高的 di/dt。
    designintools.intel.com/.../q6uj9a00ms25.htm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的信息。
    我还不知道迷你 Slammer。 但是、您如何在 EVM 上连接它?
    我认为它是必需的连接器。 但 EVM 没有连接器。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有亲自使用它。  其他人进行了实际测试、因此我无法确切地说明它与 EVM 的连接方式。  它们可能使用非常短的总线线将微型砰砰声连接到 EVM VOUT 连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    我担心导线电感、因为我认为它会变慢。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、任何导线电感都会影响可实现的最大压摆率。  这就是它直接连接到 EVM 的原因。  导线的长度可能只有几毫米。