This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:LDO 在运行3天后在输入端短路

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001, TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594466/tps7a7001-ldo-has-short-at-input-after-3-days-of-operation

器件型号:TPS7A7001
主题中讨论的其他器件: TPS709

尊敬的先生或女士:

我们并行使用多个 TPS7A7001。 每个值的 Cin=10uF、Cout=10uF+4.7uF、因此 Cin=150uF 的总电容。
VIN=5V5、VOUT=3V 至5V0之间。
运行三天(VIN 为 HMP4040)且 RLOAD =开路后、直流输入电阻约为20 Ω 或更低。  
此处提供了包含更多详细信息的 PDF 文件:  
这种情况发生在三个相同类型的 PCB 上、我们在 ST 的 LDK130M-R 上也有类似的问题。
你有什么想法吗? 稳定性,电容大小?
PCB 用于卫星雷达系统的电源。
 
此致、
MH_
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法访问您的 PDF。  请按照 此处所述的说明附加文件

    请务必包含原理图、有助于显示问题的任何示波器截图以及输出电流。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MIMI_5F00_CTRL_5F00_LDO_5F00_problems-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、您好、添加了文件-希望它能正常工作!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是文件已正确上传。 遗憾的是、该文件不包含可用于帮助您进行调试的信息。

    您说您将并联10个 TPS7A7001器件;但是、我看不到一个原理图来显示这些器件是如何并联的。 以下 TI 参考设计讨论了一种正确并行 LDO 输出的方法: www.ti.com/.../tidu421.pdf

    您能否提供一个原理图来说明如何并联使用 LDO? 此外、预期的输出电流是多少?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    抱歉、"parallel"是错误的单词。

    所有这些 LDO 可在电流消耗(低于0.5A)的情况下提供独立电压、但都采用相同的输入电压。

    出于某种原因、所有或部分 LDO 现在都具有非常低的直流输入电阻。 由于所有 LDO 输入都是并联的、因此很难说它是哪一个。

    感谢您的任何想法。 我们的发展被搁置,直至这个问题得到解决。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了确定功能、我们不会将 LDO 的电阻从一个引脚调节到另一个引脚。 在内部可以有许多不同的电路连接到这些引脚、例如 ESD 保护电路、其中包括电阻器和二极管、这将决定器件关断时进行的电阻测量、即使这些电路与器件的正常运行几乎没有关系。

    我们需要帮助调试更多信息。 通常需要对每个 LDO 的输入电压、输出电压和输出电流进行范围和电压测量、以全面调试系统。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    因为 LDO 在运行几天/小时后变得低欧姆。 我无法再打开它们。

    我们可以从另一个角度开始:您能否在 PDF 中筛选原理图。 帽子,帽子... 在输出端再放置一个4.7uF 电容器。

    这是什么问题。 我们需要解决这个问题。 现在、唯一的机会是尝试不同的 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好像在使用数据表中的典型应用原理图。 我不会看到所提供的原理图有问题。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声) 是的、但有些事情需要出错。  

    1)如果电容器及其 ESR 不会导致不稳定和故障

    2)如果电阻值、也来自 Potis 的值都是安全的

    那么,它还有什么呢?

    我们是否应该更改 LDO?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的一位同事认为这可能是由于从输出到输入缺少肖特基二极管。

    www.e-devices.ricoh.co.jp/.../reverse.html

    如果输出电容器已充电且 Hameg 电源已开启。 输出电容将使电流通过 R1、R2并导致 Vout > Vin。
    这是否是 LDO 的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (笑声) 这也说明了我们还使用的 TPS7A4501KTTR 未崩溃的原因。
    数据表显示它包含反向电流保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这也说明了我们还使用的 TPS7A4501KTTR 未崩溃的原因。
    数据表显示、它包含反向电流保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../slva730.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    反向电流肯定是一个解释。 每当输出电压超过输入电压时、都可能出现反向电流。 传统上、LDO 不包含反向电流保护(某些 LDO、如 TPS709、添加了此功能)。 如果应用中预计会出现反向电流、则最好为反向电流添加外部电路。 建议添加肖特基二极管是保护 LDO 免受反向电流影响的常用稳健方法。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    好的。 我们将生产新的 PCB、并在输出到输入之间使用这两种类型的肖特基二极管。

    de.farnell.com/.../1773475

    de.farnell.com/search

    对这个选择还有什么要说的?

    到目前为止,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个二极管都具有低 VF 额定值;因此、只要反向电流保持在二极管的额定值范围内、就可以充分保护 LDO 免受反向电流的影响。 根据您提供的信息、这些二极管可能足以满足您的设计需求。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢 Ryan。