This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:输出电压为空载时 FLT/引脚的行为

Guru**** 2924680 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635294/tps2660-behavior-of-flt-pin-with-no-load-at-vout

器件型号:TPS2660

在我的设计中、当 TPS266000在没有负载的情况下输出24V 电压时、FLT/引脚在高电平和低电平之间来回切换。

FLT/的行为是否正常?

我在数据表中找不到任何信息。

任何人都可以帮助解释 FLT/在无负载时的行为?

请参阅我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    出现问题时、您能否发送输入、输出和 FLTb 的波形。

    我们怀疑电源输入发生变化、导致反向比较器跳闸。
    您能否发送示波器波形。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的 PDF 文件、其中包含 IN、OUT 和 FLTb 的波形。

    还有一个问题。

    我找到了一个标记为"PS2660:TPS26602窗口比较器"的主题。

    在该主题中、有3种解决该问题的建议方法。

    1.减少 VOUT 电容或

    2.增加 VIN 电容器或

    3.增加轻负载电流

    按照第三个建议的说明,我和我的同事在 VOUT 上添加了一个1.5K 欧姆电阻器/负载 ,然后即使没有外部负载,FLT 也变得正常,但会出现1.5mA 的电流泄漏。

    此修改是否正确、不会损坏 TPS26600本身?

    e2e.ti.com/.../VIN_2D00_VOUT_2D00_FLTb.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Tsu、

    观察波形、可以发现这与主题"TPS2660:TPS26602窗口比较器"中报告的问题类似。

    添加1.5k Ω 电阻器不会损坏器件、根据第三个建议、它可以正常工作。

    修改是正确的。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    听起来很棒、非常感谢您的帮助。

    Tsu-Ping