This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:如何更改 BQ78350-R1地址

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633935/bq78350-r1-how-to-change-bq78350-r1-address

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好、TI:

现在我有一个问题。 如何将 bq78350r1的地址从0x17更改为0x0B、

我根据规范为 SMBA 提供了几伏的电压、并将 SMBTAR ADDR0更改为 SMBAR_ADDR7全部更改为0x0B、但从 EV2300读取的地址仍然为0x17、

如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Laker:
    请查看以下器件 TRM 的第16.4节。

    www.ti.com/.../sluubd3c.pdf
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Laker:

    要补充 Onyx 的建议:

    请确保 SMB 配置[fixed_ADDR]已禁用(设置为0)。

    此外、请对器件进行循环通电(留出足够的时间让电容器耗尽)。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

         当我 将 SMBA 直接连接到灌浆时、我打开 BMS (__LW_AT__Battery Management Studio)Soft,它将自动识别 bq78350r1芯片、并且寄存器接口突出显示。 我测试了正常的基本功能并禁用了[fixed_ADDR] (设置为0)

         但是、当我将 SMBA 直接连接到0.2V 直流电源时、我再次打开 BMS (__LW_AT__Battery Management Studio)SOFT。 它不能自动识别 bq78350r1芯片,所以我 手动选择 bq78350r1芯片并且寄存器接口为灰色而未突出显示。 因此、我认为通信是不正常的。 但是、当我打开 Ad精细 的 Comm SMB 接口并输入地址,时、它响应如下:

    所以我认为通信实际上是正常的,但是为什么当我打开 BMS (__LW_AT__Battery Management Studio)Soft 时、它不能自动识别 bq78350r1芯片并且 我手动选择 bq78350r1芯片、寄存器接口为灰色而不突出显示

    我如何?它以及如何理解它

    谢谢!

      Laker Lian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Laker:
    Bqstudio 只能响应默认地址。 一旦您更改它、或清除 fixed_addr 标志、它将不会重复。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx:

    正如您说过的、现在有两个问题:

    1、如果我更改了地址并清除了 fixed_addr 标志、如何返回到我的原始状态? 如何恢复与 Bqstudio 的通信?
    (__LW_AT__备注:现在我的当前工具仅是 Bqstudio)

    2、如果我想 MP,如何验证芯片功能是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laker:

    我没有意识到 bqstudio 中最近添加的功能、它允许您选择另一个地址、将其更改为器件并与器件通信。 请参阅下面的片段。

    2.在 MP 中,您应该能够与监测计通信。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx、现在问题已经解决!!!