This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:AC 检测和 USB 检测

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596008/tps65217-ac-detect-and-usb-detect

器件型号:TPS65217

P26图10中有交流检测和 USB 检测。 电源路径和电池充电器的方框图。

在  该 IC 中,这些“AC DETECT”和“USB DETECT”连接到何处?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您使用 E2E。 此主题已分配给熟悉此器件的工程师。 他很快就会回来。

    最棒的
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉

    同样、方框图中所示的电路可能很快变得复杂。

    实现这种连接可视化的最佳方法是运算放大器比较器:正极端子连接到 AC/USB 电源轨、负极端子连接到 VIN (DT)/VIN (NDT)、数据表第7页分别针对 VAC 或 VUSB 的上升/下降沿指定了该端子。

    该比较器的输出连接到数字块。

    由于电池(VBAT <VUVLO.)是系统的主电源、因此 VIN (DT)/VIN (NDT)取决于 VBAT > VUVLO 还是 VBATT


    希望这些信息能为您的设计提供帮助!