This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:振荡器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596019/tps65217-oscillator

器件型号:TPS65217

数据表 P13中有振荡器的电气特性。

但我们在数据表 P17"9.2功能方框图"中找不到振荡器

 该 IC 中的振荡器在哪里?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您使用 E2E。 此主题已分配给熟悉此器件的工程师。 他很快就会回来。

    最棒的
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉

    此时将显示振荡器(fOSC = 9MHz)连接到数字、在数字上分频、然后连接到直流/直流降压转换器(FSW、Buck = 9/4 = 2.25MHz)和 LED 升压转换器(FSW、Boost = 9/8 = 1.125MHz)。

    显示具有多个块的复数器件的简化方框图很常见。 如果显示了振荡器、则需要子块和许多其他块的导线。 方框图会很快变得杂乱、为了简洁明了、可能会忽略一些未在外部公开的信息。

    您是否需要有关振荡器的任何其他信息来开始进行设计?