This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS728:低成本1.05V LDO

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74701, TPS7A7100, TPS718, TPS720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596374/tps728-low-cost-1-05v-ldo

器件型号:TPS728
主题中讨论的其他器件:TPS74701TPS7A7100TPS718TPS720

你好

我的客户正在寻找 LDO 解决方案1.05V/1.3V <100mA、这是一种可调节类型。

输入为碱性 x 2。

 

客户的一个想法 是  使用外部 FET 开关更改1.3V 或1.05V、并更改电阻分压器。 (RP111 Ricoh)

为此、TPS74701看起来不错、但偏置是必要的...

与客户交谈的另一个想法是 TPS7A7100 或 TPS728xx

 

那么 、这里有问题。

对于 TPS718xx, 是否 提供了1.3V/1.05V (TPS718130105)?  

您认为 TPS7A7100更好吗?

 

请告诉我您的意见。

此致

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanji、

    我们目前没有适合您所需电压的 TPS718版本。

    您实际上可以为此应用使用几乎任何两个 LDO。  您可以将 LDO 置于并联配置中、输入连接在一起、输出连接在一起、与 博客类似。  1.05输出的使能端可以连接到 Vin,因为它应该始终处于打开状态。  由于 LDO 不灌电流、当输出高于设定的电压时、LDO 不会拉低输出电压;因此、当所需的输出为1.3V 时、1.05V LDO 不会拉低输出。  此时、当您需要1.3V 输出时、只需驱动1.3V LDO 的启用。  由于两个输入都将连接在一起、因此不会出现反向电流情况。

    如果您需要固定输出器件、两个 TPS720 LDO 将起作用。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Ryan San、您好

    感谢您的快速回答。

    我会建议客户作为您的建议。  (我知道 更改 FB 电阻器偏差并不明智)

    再次感谢您!