This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:在 TIDA-00628设计中是否可以更改 UCC28722的输出电压?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28722, TIDA-00628, UCC28720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635012/ucc28722-is-it-possible-output-voltage-change-about-ucc28722-in-tida-00628-design

器件型号:UCC28722
主题中讨论的其他器件: TIDA-00628UCC28720

尊敬的支持成员:
我的客户将使用 UCC28722。

尽管 TIDA-00628设计中的输出电压为15V、
在本设计中、输出电压为5V、输出电流为1.4A 时是否可行?

规格条件
输入电压:80V AC~240V AC
输出电压:5.3V DC
输出电流:1.2A
非隔离式

设计编号:TIDA-00628
www.ti.com/.../TIDA-00628


此设计是否可行?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    感谢您对本视频的关注。 您始终可以在 ti.com/powerlab 上搜索参考设计。 我发现这一款产品更符合您的要求:
    http://www.ti.com/tool/pmp4372
    此设计使用 UCC28720、该器件与 UCC28722非常相似、但集成了 HV 启动功能、可实现更快的启动速度和更低的待机功耗。
    这种方法是否可行、或者您所查看的设计是否有您真正需要的内容?

    如果您有其他问题、请告诉我。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Stevens:

    非常感谢您的回复。


    尽管您向我提供了 pmp4372设计、
    PMP4372设计使用辅助绕组。

    不使用 TIDA-00628设计等辅助绕组时、
    我想从输出侧反馈到 VS。

    此设计是否可行?

    规格条件
    输入电压:80V AC~240V AC
    输出电压:5.3V DC
    输出电流:1.2A
    非隔离式


    如果可以进行设计、
    您能否教授 TIDA-00628的变化?


    非常紧急。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    好的;我现在明白了。 您可以使用 PMP4372的功率级组件(如 BJT、输入/输出电容器、输出二极管等)、但只需更改连接和变压器即可。 您应该使用具有相同 Np:NS 和一次侧磁化电感的变压器、但只需向磁性元件供应商指定仅具有这些绕组而不具有辅助绕组。 VS 电阻器也需要修改、因为它们将连接到 nsec。
    您可以在此处使用 UCC28722工具文件夹中的 Excel 设计计算器来设置 Vs 电阻器(假设您的 Na 与 NS 在计算中的匝数相同)。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Stevens:


    非常感谢您的快速响应。

    我了解功率级组件和变压器会发生变化。


    我可以添加一个问题吗?

    我认为 UCC28722对 VS 波形进行了采样并对输出电压进行了重新稳压、
    是否可以将 Vs 波形视为次级侧的变压器电压波形?

    有问题吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    是对 Vs 进行采样是对 Vout 进行调节的方式。 通常情况下、辅助绕组和 Vs 表示输出绕组和电压、波形基本相同、除了在匝数上可能存在差异。

    请告诉我、这是否能解答您在这里的最后一个问题。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Stevens:

    非常感谢您的回复。
    我了解波形基本上是相同的。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Stevens:


    我有两个问题。


    TIDA - 00628的设计没有辅助绕组、
    作为这次的规格、我们考虑 VDD 电压、其中次级侧的15V 电压为5V 电压。


    问题1.
    尽管 VDD 上升电压的 UVLO 为21V、
    即使在次级侧施加5V 电压、IC 也会启动吗?


    Q2、
    由于电流在 IC 开始时流动、
    TIDA-00628设计的 R4和 R5损耗是否会变得很大?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    关于 Q1:  

    IC 将不会启动、除非它达到21V 的开启 UVLO。 之后、在器件达到绝对最大 UVLO 关断值8.3V 之前、可保证运行、之后 IC 将关断。 由于5V 低于 UVLO 阈值、因此 IC 不会导通。  

    关于 Q2:

    根据输入电压和电阻器选择、启动电阻器可能是有损耗的源。 要计算启动电阻器的功率损耗、请使用方程式 Ploss = V^2/R、其中 V 是大容量电压、R 是启动电阻器的电阻。  

    如果您发现启动电阻器的损耗太大、则 UCC28720是同一器件、但具有专用的高电压启动功能。  

    此致、

     Davit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DavitKhudaverdyan:

    非常感谢您的回复。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。