This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G2:Regin 输入电压源

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595976/bq27510-g2-regin-input-voltage-source

器件型号:BQ27510-G2
主题中讨论的其他器件:bq27500BQ27510

您好!

我注意 到、在参考原理图和评估模块中、REGIN 直接由电池供电、这在没有内部充电器的系统中很有意义、但在本应用手册中、用于为 bq27500供电的外部稳压器连接到电池。 为稳压器(外部或内部)提供充电器的输出而不是电池是否更好?是否存在我看不到的任何问题?

我们注意到、如果电池在电源连接到充电器之前放电、则电量监测计 BAT_GD 引脚的瞬态会阻止充电器启动、从而反复地重新调整电量监测计。 为电量监测计提供充电器的输出将解决此问题。

此致、

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    如果您可以选择在车载充电器、则可以将稳压器的输入端连接到充电器的输出端。 我设想的唯一可能挑战是、如果充电器的输出端存在瞬变、这可能会导致 LDO 欠压。  另一个选项是禁用 BAT_gd 引脚。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将 LDO 输入端连接到 OUT 和 BAT (使用二极管)以防止这些瞬变、到目前为止似乎可以正常工作。
    关于其他选项、电量监测计的数据表显示、插入电池后、不应充电或放电... 如果我仅禁用 BAT_gd 引脚、电量监测计是否测量不正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、
    正确的做法是、如果禁用 BAT_gd、监测计不会控制电源路径、是的、您的初始 SOC 测量会在电池充满电之前发生错误。 您没有使用 bq27510或 bq27520等较新的监测计的原因是什么?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、那么请坚持当前的方法。
    我们使用的是 bq27510 (现在是 G2、因为我们有一些库存)、刚才提到了 bq27500、因为这是他们在应用手册中使用的。